R_RIICn_Slave_Receive


RIICスレーブ受信を開始します。

備考 1.

本API関数では,1バイト単位のRIICスレーブ受信を引数rx_numで指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_bufで指定されたバッファに格納します。

備考 2.

RIICスレーブ受信を行う際には,本API関数の呼び出し以前にR_RIICn_Startを呼び出す必要があります。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_RIICn_Slave_Receive ( uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t        rx_num;

受信するデータの総数

[戻り値]

なし