r_riicn_transmit_interrupt


送信データ・エンプティ割り込み(TXI)の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,送信データ・エンプティ割り込み(TXI)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_riicn_transmit_interrupt ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし