r_riicn_callback_transmitend


通信エラー/イベント発生割り込み(EEI)に対応した割り込み処理のうち,R_RIICn_Master_Sendの呼び出しに伴うスタート・コンディションの検出に特化した処理を行います。

備考

本API関数は,r_riicn_error_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_riicn_callback_transmitend ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし