r_scifan_txif_interrupt


送信FIFOデータエンプティ割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本 API 関数は,送信FIFOデータエンプティ割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_scifan_txif_interrupt ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし