R_SCIFAn_Serial_Receive


調歩同期式モードで、受信を開始します。

備考 1.

本 API 関数では,1 バイト単位の受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い,引数rx_buf で指定されたバッファに格納します。

備考 2.

本 API 関数の呼び出し以前に,R_SCIFAn_Start を呼び出す必要があります。

[指定形式]

MD_STATUS   R_SCIFAn_Serial_Receive ( uint8_t * const  rx_buf,  uint16_t  rx_num );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t * const rx_buf;

受信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t        rx_num;

受信するデータの総数

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正