R_SCIFAn_Serial_Send


調歩同期式モードで、送信を開始します。

備考 1.

本 API 関数では,引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位の送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。

備考 2.

本 API 関数の呼び出し以前に R_SCIFAn_Start を呼び出す必要があります。

[指定形式]

MD_STATUS   R_SCIFAn_Serial_Send ( uint8_t * const  tx_buf,  uint16_t  tx_num );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t        tx_num;

送信するデータの総数

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正