del_cyc

概要

周期ハンドラの削除

C言語形式

 ER      del_cyc ( ID cycid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      cycid;
周期ハンドラのID



機能

本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。

cycidで指定された周期ハンドラを削除します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- cycid≦0

- cycid > VTMAX_CYH

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

E_OACV

-27

オブジェクト・アクセス違反

- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- cycidの周期ハンドラが存在しない。