ref_cyc

iref_cyc

概要

周期ハンドラ詳細情報の参照

C言語形式

 ER      ref_cyc ( ID cycid, T_RCYC *pk_rcyc );
 ER      iref_cyc ( ID cycid, T_RCYC *pk_rcyc );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      cycid;
周期ハンドラのID

O

 T_RCYC  *pk_rcyc;
周期ハンドラ詳細情報を格納する領域へのポインタ



【 周期ハンドラ詳細情報T_RCYCの構造 】

 typedef struct  t_rcyc {
         STAT    cycstat;        /*現在状態*/
         RELTIM  lefttim;        /*残り時間*/
 } T_RCYC;


機能

cycidで指定された周期ハンドラの周期ハンドラ詳細情報(現在状態,残り時間など)をpk_rcycで指定された領域に格納します。

- cycstat
周期ハンドラの現在状態が格納されます。

TCYC_STP: 停止状態(STP状態)

TCYC_STA: 動作状態(STA状態)

- lefttim
周期ハンドラが次に起動するまでの残り時間(単位:ミリ秒)が格納されます。対象周期ハンドラが停止状態の場合,lefttimは不定値となります。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- pk_rcyc == NULL

E_ID

-18

不正ID番号

- cycid≦0

- cycid > VTMAX_CYH

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

備考 タスクからiref_cycを発行した場合,および非タスクからref_cycを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反(ref_cycのみ)

- 呼び出しタスクからのpk_rcycが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- cycidの周期ハンドラが存在しない。