2. 2  リアルタイムOSパッケージをアンインストールする

リアルタイムOSパッケージをアンイストールするには,“統合アンインストーラ”から削除してください。



Windowsの[スタート]メニューから[すべてのプログラム]→[Renesas Electronics CS+]→[統合アンインストーラ]を選択し,アンインストールを開始します。

図2―2  統合アンインストーラ ウインドウ



統合アンインストーラ ウインドウは,インストールされているすべてのCS+製品,およびリアルタイムOSパッケージ製品を調査し,チェック・ボックス付きのリストで表示します。

[すべて選択]ボタンをクリックすることにより,すべてのチェック・ボックスにチェックが入ります。

[すべて解除]ボタンをクリックすることにより,チェック・ボックスからすべてのチェックを外します。

[アンインストール]ボタンをクリックすることにより,チェックされている製品のアンインストールが開始されます。

注意  すべての製品のアンインストールを行うと,統合アンインストーラも自動的にアンインストールされます。

備考  詳細は,「CubeSuite+ 起動編」,「CS+ プロジェクト操作編」を参照してください。