2. 3  RIシリーズ用のプロジェクトを作成する

RIシリーズ用のプロジェクトの作成は,プロジェクト作成 ダイアログで行います(CubeSuite+ 起動編「2.6.2 新しいプロジェクトを作成する」,CS+ プロジェクト操作編「2.3 プロジェクトを作成する」参照)。

[プロジェクト]メニュー→[新しいプロジェクトを作成...]を選択すると,次のダイアログがオープンします。

図2―3  プロジェクト作成 ダイアログ



[プロジェクトの種類]において,以下の項目を選択してください。

- アプリケーション(RIシリーズ名ビルド・ツール名

RIシリーズ用のプロジェクトを生成する場合に選択します。