以下に、コード生成がアシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UART用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.33 アシンクロナス・シリアル・インタフェース LIN-UART用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
LIN-UART送信完了割り込みINTLTの発生に伴う処理を行います。 | |
LIN-UART受信完了割り込みINTLRの発生に伴う処理を行います。 | |
LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSの発生に伴う処理を行います。 | |
LIN通信を待機状態にします。 | |
LIN通信を終了します。 | |
アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTに対するクロック供給を停止します。 | |
データのUARTF送信を開始します。 | |
データのUARTF受信を開始します。 | |
データの比較を開始します。 | |
データの比較を終了します。 | |
LIN-UART送信完了割り込みINTLTの発生に伴う処理を行います。 | |
LIN-UART受信完了割り込みINTLRの発生に伴う処理を行います。 | |
LIN-UART受信ステータス割り込みINTLSの発生に伴う処理を行います。 | |
オーバラン・エラーの検出に伴う処理を行います。 | |
拡張ビットの検出に伴う処理を行います。 | |
IDパリティの一致に伴う処理を行います。 |