一定間隔でトグル動作を行い,デューティ50%の方形波を出力する
[波形例]
[GUI設定例]
タイマ |
使用する | |||
TMRJ0 |
使用する | |||
機能 |
パルス出力モード | |||
カウントソース設定 |
自動 | |||
タイマ値 |
100μs (実際の値:100) | |||
出力(TRIJO0) |
“H”から開始 | |||
出力許可(TRJO0) |
使用しない | |||
カウンタがアンダフローしたとき割り込み発生(INTTRJ0) |
使用する | |||
優先順位 |
低 |
[API設定例]
r_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Start TMRJ0 counter */
R_TMR_RJ0_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}