立ち下がりエッジ100回毎にカウントする
[波形例]
[GUI設定例]
タイマ |
使用する | |||
TMRJ0 |
使用する | |||
機能 |
イベントカウンタモード | |||
カウント値 |
100 | |||
TRJIO0入力フィルタ使用 |
使用しない | |||
TRJIO0イベント入力 |
常に有効 | |||
TRJIO0エッジ極性選択設定 |
片エッジ | |||
TRJIO極性切り替え設定 |
TRJIO0入力の立ち下がりエッジでカウント、“H”からTRJO出力開始 | |||
出力許可(TRJO0) |
使用しない | |||
カウンタがアンダフローしたとき割り込み発生(INTTRJ0) |
使用する | |||
優先順位 |
低 |
[API設定例]
r_main.c
void main(void)
{
R_MAIN_UserInit();
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Start TMRJ0 counter */
R_TMR_RJ0_Start();
while (1U)
{
;
}
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}
r_cg_timer_user.c
/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
volatile uint8_t g_cnt = 0U;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
static void __near r_tmr_rj0_interrupt(void)
{
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* Count INTTRJ0 */
g_cnt++;
/* End user code. Do not edit comment generated here */
}