ルネサス
top
RL78 APIリファレンス編
API 関数
関数リファレンス
タイマRJ
R_TMRJ0_Stop
R_TMRJ0_Stop
16
ビット・タイマ
RJ0
のカウント処理を終了します。
[
指定形式
]
void R_TMRJ0_Stop ( void );
[
引数
]
なし
[
戻り値
]
なし
差分情報
前のトピックスへ
R_TMRJ0_Start
次のトピックスへ
R_TMRJ0_Set_PowerOff
目次
R_TMR_RJ0_Create
R_TMR_RJ0_Create_UserInit
r_tmr_rj0_interrupt
R_TMR_RJ0_Start
R_TMR_RJ0_Stop
R_TMR_RJ0_Set_PowerOff
R_TMR_RJ0_Get_PulseWidth
R_TMRJ0_Create
R_TMRJ0_Create_UserInit
r_tmrj0_interrupt
R_TMRJ0_Start
R_TMRJ0_Stop
R_TMRJ0_Set_PowerOff
R_TMRJ0_Get_PulseWidth
使用例(タイマモード)
使用例(パルス出力モード)
使用例(イベントカウンタモード)