ルネサス
A/D変換結果(8ビット:10ビット分解能の上位8ビット)を読み出します。
[指定形式]
#include “r_cg_macrodriver.h”
void R_ADC_Get_Result ( uint8_t * const buffer);
[引数]
I/O
引数
説明
O
Uint8_t * const buffer;
読み出したA/D変換結果を格納する領域へのポインタ
備考 以下に、bufferに格納されるA/D変換結果を示します。
[戻り値]
なし