以下に,コード生成がA/Dコンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.22 A/Dコンバータ用 API 関数
API 関数名 |
機能概要 |
A/Dコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。 | |
A/Dコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。 | |
A/D変換終了割り込みINTADの発生に伴う処理を行います。 | |
電圧コンパレータを動作許可状態に設定します。 | |
電圧コンパレータを動作停止状態に設定します。 | |
A/D 変換を開始します。 | |
A/D 変換を終了します。 | |
A/Dコンバータをリセットします。 | |
A/Dコンバータに対するクロック供給を停止します。 | |
A/D変換するアナログ電圧の入力端子を設定します。 | |
STOPモードからSNOOZEモードへの切り替えを許可します。 | |
STOPモードからSNOOZEモードへの切り替えを禁止します。 | |
A/Dコンバータの動作モードを設定します。 | |
変換結果を獲得します。 | |
A/D変換結果(10ビット)を読み出します。 | |
A/D変換結果(8ビット:10ビット分解能の上位8ビット)を読み出します。 |