R_ADC_Set_OperationOn

電圧コンパレータを動作許可状態に設定します。

備考1.       電圧コンパレータが動作停止状態から動作許可状態へと移行した際、約秒の安定時間を必要とします。
したがって、本API関数とR_ADC_Startの間には、約秒の時間を空ける必要があります。

備考2.          [A/Dコンバータ][コンパレータ動作設定]エリアで許可を選択した場合、電圧コンパレータは常時ON”となるため、本API関数の呼び出しは不要となります。

 

[指定形式]

void       R_ADC_Set_OperationOn ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし