列の選択 ダイアログ


メモリ・マッピング・プロファイラ パネルに表示する列の並び替え,または表示/非表示を設定します。

また,パネルにおいて表示方法をカスタマイズする操作を行っている場合は,本ダイアログにてそれらのカスタマイズをすべてデフォルトの状態に戻すことができます。

図 A.23

列の選択 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

メモリ・マッピング・プロファイラ パネルにおいて, ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

項目名リスト・エリア

メモリ・マッピング・プロファイラ パネルで表示可能な列をリスト表示します。

なお,リスト内の列の表示順,およびチェック・ボックスの状態は,パネルにおける現在の表示順,および表示/非表示の状態と同等です。

 

本エリアは,以下の機能を備えています。

以下の方法により,パネルに表示している列を並び替えることができます。

-

本ダイアログに表示されている列をドラッグし,パネルの[選択しているメモリ・マッピングの詳細]エリアのヘッダにドロップする。

-

メモリ・マッピング・プロファイラ パネルにおける列の表示/非表示の設定

以下のいずれかの方法により,パネルに表示する列を設定することができます。

-

本ダイアログに表示されている列のチェック・ボックスを選択する。

-

本ダイアログに表示されている列をドラッグし,パネルの[選択しているメモリ・マッピングの詳細]エリアにドロップする。

 

以下の方法により,パネルに表示しない列を設定することができます。

-

本ダイアログに表示されている列のチェック・ボックスのチェックを外す。

[機能ボタン]

ボタン

機能

デフォルト

メモリ・マッピング・プロファイラ パネルの列の表示順,および表示/非表示の設定をデフォルトの状態に戻します。

閉じる

このダイアログをクローズします。