パス編集 ダイアログ


パス,またはパスを含むファイル名の編集,追加を行います。

図 A.15

パス編集 ダイアログ(パスを編集する場合)

図 A.16

パス編集 ダイアログ(パスを含むファイル名を編集する場合)

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

プロパティ パネルにおいて,本ダイアログに対応しているプロパティを選択したのち,[...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

パス編集エリア

パス,またはパスを含むファイル名の編集,追加を行います。

(a)

[パス(1行につき1つのパス)]

直接入力により,パス,またはパスを含むファイル名の編集,追加を行います。

パス,またはパスを含むファイル名は複数行指定可能です。1行につき1つのパス,またはパスを含むファイル名を指定してください。

デフォルトで,本ダイアログをオープンしたテキスト・ボックスの内容を反映します。

 

パスの追加は,以下の方法でも行うことができます。

-

[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログによるフォルダの選択

-

エクスプローラなどからフォルダをドラッグ・アンド・ドロップ

 

パスを含むファイル名の追加は,以下の方法でも行うことができます。

-

[参照...]ボタンをクリックしてオープンするダイアログによるファイルの選択

-

エクスプローラなどからファイルをドラッグ・アンド・ドロップ

注意

絶対パスで非常に長いパスを相対パスで指定すると,[OK]ボタンのクリック時にエラーになる場合があります。その場合は,絶対パスで指定してください。

備考

入力可能な行数は10000行まで,文字数はWindowsのパスの最大文字数までです。
入力内容が正しくない場合,以下のメッセージをツールチップ表示します。

メッセージ

説明

パスを指定してください。

空白文字だけの行になっています。

パスが長すぎます。呼び出し元で指定している最大文字数文字以下のパスを指定してください。

パスを含むファイル名が呼び出し元で指定している最大文字数を越えています。

指定したパスに存在しないフォルダが含まれています。

パスに存在しないフォルダが含まれています。

ファイル名,もしくは,パス名が不正です。文字(\, /, :, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。

不正なパスを含むファイル名を指定しました。

ファイル名,およびフォルダ名に文字(\, /, :, *, ?, ", <, >, |)は使用できません。

呼び出し元で指定している最大パス数,またはファイル数行を越える行を指定できません。

入力したパス,またはファイルの総数が呼び出し元で指定している最大パス数,またはファイル数を越えています。

(b)

ボタン

参照...

-

パスを追加する場合

フォルダの参照 ダイアログをオープンします。

フォルダを選択すると,[パス(1行につき1つのパス)]にパスを追加します。

-

パスを含むファイル名を追加する場合

ファイルを選択するために,ダイアログをオープンします。

ファイルを選択すると,[パス(1行につき1つのパス)]にファイル名を追加します。

(c)

[存在しないパスを許可する]

このチェック・ボックスをチェックすると,[パス(1行につき1つのパス)]に指定したパスの存在確認や文字列のチェックを行いません。

(d)

[参照ボタンからパスを追加時に、サブフォルダも含める]

このチェック・ボックスをチェックしたのち,[参照...]ボタンからパスの指定を行うと,サブフォルダも含めて[パス(1行につき1つのパス)]にパスを追加します(5階層まで)。

注意

本項目は,パスを編集する場合のみ表示されます。

(2)

[プレースホルダ]エリア

本ダイアログの呼び出し元に指定可能なプレースホルダの一覧を表示します(昇順)。

行をダブルクリックすると,プレースホルダの前後に“%”を付加してパス編集エリアに表示します。

(a)

[プレースホルダ]

プレースホルダを表示します。

(b)

[値]

プレースホルダの置換後の文字列を表示します。

(c)

[説明]

プレースホルダの説明を表示します。

注意

本エリアは,本ダイアログの呼び出し元がプレースホルダに対応している場合のみ表示されます。

備考

指定可能なプレースホルダは,本ダイアログの呼び出し元によって異なります。
具体的なプレースホルダについては,呼び出し元の説明を参照してください。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

入力したパスを本ダイアログをオープンしたテキスト・ボックスに反映し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

入力したパスを本ダイアログをオープンしたテキスト・ボックスに反映せずに,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。