エラー一覧 パネル


ビルド・ツールから出力されるメッセージの情報(エラー情報)をリスト表示します。

備考

ツールバーの ,または[Ctrl]キーを押下しながらマウス・ホイールを前後方に動かすことにより,本パネルの表示を拡大/縮小することができます。

図 A.21

エラー一覧 パネル

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

[表示]メニュー→[エラー一覧]を選択

[各エリアの説明]

(1)

エラー情報一覧エリア

ビルド・ツールから出力されるメッセージの情報(エラー情報)をリスト表示します。

表示しているエラー情報は,各カラムをクリックすることによりソートすることができます(昇順/降順)。

カラム

説明

メッセージ種別にあわせたアイコンを表示します。

:エラー・メッセージ

:警告メッセージ

:通常メッセージ

番号

メッセージ番号を表示します。

メッセージ

メッセージを表示します。

ファイル

メッセージが示す対象のファイル名(パスなし)を表示します。

絶対パスはツールチップで表示します。

メッセージが示す対象の行番号を表示します。

プロジェクト

メッセージが示す対象のプロジェクト・ファイル名(パスなし)を表示します。

絶対パスはツールチップで表示します。

 

なお,このエリアに表示しているエラー情報は,以下のタイミングで削除されます。

-

対象となっているファイルをエラーや警告を出力することなくビルドできたとき

-

対象となっているファイルがビルド対象外となったとき

-

対象となっているファイルやサブプロジェクトをプロジェクトから外したとき

-

対象となっているプロジェクトのビルド・モードを変更したとき

-

対象となっているプロジェクトをクリーンしたとき

 

このエリアは,以下の機能を備えています。

(a)

タグ・ジャンプ

エラー情報をダブルクリック,またはエラー情報にキャレットをあわせて[Enter]キーを押下することにより,エディタ パネルをオープンして該当ファイルの該当行番号を表示します。

これにより,ビルド時に出力されたエラー・メッセージなどから,ソース・ファイルの該当するエラー行へジャンプすることができます。

(b)

ヘルプの表示

警告メッセージ,またはエラー・メッセージが表示されている時に,コンテキスト・メニューの[メッセージに関するヘルプ]を選択するか,または[F1]キーを押下することにより,現在選択しているエラー情報のメッセージに関するヘルプを表示します。

また,Webブラウザを表示し,メッセージに関するFAQを検索します。

注意

[ヘルプのアクセス方法]で[オンライン]選択時で[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]をチェックしている場合,ヘルプとFAQ検索結果のうち一方が表示されない場合があります。

-

ヘルプとFAQを同時に表示したい場合

オフラインヘルプを使用してください。([ヘルプ]メニュー→[ヘルプのアクセス方法]→[オフライン]を選択してください。)

-

オンラインヘルプを表示したい場合

FAQを非表示にしてください。(オプション ダイアログ[全般 - スマート・ブラウザー]カテゴリの[メッセージのヘルプを開くときFAQも検索する]のチェックを外してください。)

FAQはスマート・ブラウザー パネル上で検索可能です。テキスト・ボックスにメッセージ番号等を入力して[FAQを検索]ボタンをクリックしてください。

(c)

ログの保存

[ファイル]メニュー→[名前を付けて エラー一覧 を保存...]を選択することにより,名前を付けて保存 ダイアログをオープンし,現在パネル上に表示されている内容をテキスト・ファイル(*.txt)に保存することができます。

[ツールバー]

 

エラー情報一覧エリアへのエラー・メッセージの表示/非表示を切り替えます。

アイコンの後にはメッセージ数が表示されます。

 

エラー情報一覧エリアへの警告メッセージの表示/非表示を切り替えます。

アイコンの後にはメッセージ数が表示されます。

 

エラー情報一覧エリアへの通常メッセージの表示/非表示を切り替えます。

アイコンの後にはメッセージ数が表示されます。

 

エラー情報一覧エリアにメッセージを表示する対象範囲を選択します。

現在のファイル :現在アクティブなエディタ パネルで開いているファイル

アクティブ・プロジェクト :アクティブ・プロジェクトに登録されているファイル

開いているファイル :エディタ パネルで開いているすべてのファイル

[[ファイル]メニュー(エラー一覧 パネル専用部分)]

エラー一覧 パネル専用の[ファイル]メニューは以下のとおりです(その他の項目は共通です)。

エラー一覧 を保存

パネル上に表示されている内容を,前回保存したテキスト・ファイル(*.txt)に保存します(「(c) ログの保存」参照)。

なお,起動後にはじめてこの項目を選択した場合は,[名前を付けて エラー一覧 を保存...]の選択と同等の動作となります。

ただし,ビルド実行中は無効となります。

名前を付けて エラー一覧 を保存...

パネル上に表示されている内容を,指定したファイル(*.txt)に保存するために,名前を付けて保存 ダイアログをオープンします(「(c) ログの保存」参照)。

ただし,プログラム実行中は無効となります。

[[編集]メニュー(エラー一覧 パネル専用部分)]

エラー一覧 パネル専用の[編集]メニューは以下のとおりです(その他の項目はすべて無効となります)。

コピー

選択しているエラー情報をクリップ・ボードにコピーします。

すべて選択

このパネルに表示しているすべてのエラー情報を選択状態にします。

検索...

検索・置換 ダイアログを[一括検索]タブが選択状態でオープンします。

置換...

検索・置換 ダイアログを[一括置換]タブが選択状態でオープンします。

[コンテキスト・メニュー]

コピー

選択しているエラー情報をクリップ・ボードにコピーします。

すべて選択

このパネルに表示しているすべてのエラー情報を選択状態にします。

タグ・ジャンプ

現在選択しているエラー情報に対応するエディタ(ファイル,行,桁)へジャンプします。

前のメッセージへジャンプ

現在選択しているエラー情報の前のエラー情報に対応するエディタ(ファイル,行)へジャンプします。

次のメッセージへジャンプ

現在選択しているエラー情報の次のエラー情報に対応するエディタ(ファイル,行)へジャンプします。

メッセージに関するヘルプ

現在選択しているエラー情報のメッセージに関するヘルプを表示します。

ただし,警告メッセージ/エラー・メッセージのみが対象となります。