Everything

fegetround


その時点の丸め方向を取得します。

[指定形式]

#include <fenv.h>

long fegetround(void);

[戻り値]

正常:0

異常:丸め方向マクロ値が存在しない又は丸め方向を決めることができない場合は負の値

[備考]

本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。

使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。