Everything

fegetenv


浮動小数点環境を取得します。

[指定形式]

#include <fenv.h>

long fegetenv(fenv_t *f);

[引数]

f 浮動小数点環境格納先を指すポインタ

[戻り値]

正常:0

異常:0以外

[備考]

本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。

使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。