Everything

fesetround


その時点の丸め方向を設定します。

[指定形式]

#include <fenv.h>

#include <assert.h>

long fesetround(long rnd);

[戻り値]

成功した場合のみに0

[備考]

fesetround関数に丸め方向マクロの値と等しくない変更を要求した場合

丸め方向を変更しません。

本関数は、コンパイルオプションnofpuが選択されている場合は使用しないでください。

使用してもリターン値として異常を表す0以外を返します。