その他の#pragma指令に対する変換仕様を示します。
表 3.5
その他の#pragma指令の変換
CA78K0R #pragma指令
変換後
備考
#pragma sfr
#include “iodefine.h”
iodefine.hは統合開発環境が提供します。
#pragma name
削除します
CC-RLではサポートしていません。
#pragma ext_func
#pragma inline
CC-RLの#pragma inlineは別機能となります。