Everything

r_csimn_callback_error

CSI受信エラー割り込みINTSREnの発生に伴う処理を行います。

備考              API 関数は、CSI受信エラー割り込みINTSREnに対応した割り込み処理r_uartn_interrupt_errorのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

 

[指定形式]

#include    “r_cg_macrodriver.h”

static void   r_csimn_callback_error ( uint8_t err_type );

備考              mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t err_type;

CSI受信エラー割り込みの発生要因

  00000xx1B       オーバラン・エラー

 

 

[戻り値]

なし