Everything

R_IICmn_Create

簡易IIC通信を行ううえで必要となる初期化処理を行います。

備考              API 関数は、R_SAUm_Createの内部関数として位置づけられているため、通常、ユーザの処理プログラムから呼び出す必要はありません

 

[指定形式]

void       R_IICIn_Create ( void );

備考              mはユニット番号を、n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし