Everything

R_SAUm_Set_PowerOff

シリアル・アレイ・ユニットに対するクロック供給を停止します。

備考              API関数の呼び出しにより、シリアル・アレイ・ユニットはリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタ(シリアル・クロック選択レジスタnSPSnなど)への書き込みは無視されます。

 

[指定形式]

void       R_SAUm_Set_PowerOff ( void );

備考              m は、ユニット番号を意味します。

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし