Everything
 

-loop


コンパイル・オプション / 最適化オプション

[指定形式]

-loop[=<数値>]

 

-

省略時解釈

loop=2です。

[詳細説明]

-

ループ展開の最適化を行うかどうかを指定します。

-

loopオプションを指定した場合、ループ文(for, while, do-while)を展開します。

-

<数値>で、最大で何倍の展開を行うかを指定することができます。<数値>は1~32の整数を指定することができます。<数値>を指定しなかった場合は2とします。

-

本オプションの省略時解釈は、optimizeオプションとspeed, sizeオプションの指定に従います。詳細は、speed, sizeオプションを参照してください。

[備考]

-

optimize=0 または optimize=1 のときは本オプションの指定は無効です。