Everything
 

-nosave_tfu【V3.05.00以降】


コンパイル・オプション / 最適化オプション

[指定形式]

-nosave_tfu

 

-

省略時解釈

すべての割り込み関数に対して、三角関数演算器 (v2) の出力の退避・回復コードを生成します。

[詳細説明]

-

すべての割り込み関数に対して、三角関数演算器 (v2) の出力の退避・回復コードを生成しなくなります。その結果、三角関数演算器 (v2) を利用した演算処理はリエントラントではなくなります。

-

-tfu_version=v2を指定していない場合に本オプションを指定するとエラーになります。

[備考]

-

本オプションの省略時に生成される退避・回復コードは、#pragma interruptに割り込み仕様tfuを選択したときに生成されるコードと同じものです。実際の退避・回復コードは、「4.2.3 #pragma指令」の#pragma interruptの項目を参照してください。