Everything
 

-library


コンパイル・オプション / 最適化オプション

[指定形式]

-library = { function | intrinsic }

 

-

省略時解釈

library=intrinsicです。

[詳細説明]

-

-library=functionを指定した場合、全てのライブラリ関数の呼び出しは、標準ライブラリが提供する各種サブルーチンの呼び出しになります。

-

-library=intrinsicを指定した場合、次のライブラリ関数の呼び出しが、対応する機能を持つRX命令に置き換わります。

-

abs

-

fabsf/fabs*1/fabsl*1

-

sqrtf*2/sqrt*3/sqrtl*3

-

memchr/strlen/strcpy/strncpy/strcmp/strncmp/strcat/strncat

注 1.

-dbl_size=4を指定した場合、または-dpfpuを指定した場合。

注 2.

-isaオプションにrxv1以外を指定し、かつ-fpuを指定した場合。

注 3.

-isaオプションにrxv1以外を指定し、かつ-fpu -dbl_size=4を指定した場合。または-dpfpuを指定した場合。

[備考]

-

命令に置き換わったライブラリ関数の呼び出しは、変数errnoの内容を変更しません。