Everything
2.3.2 【Full-spec emulator】/【IE850A】/【E1】/【E20】/【E2】の場合

Full-spec emulator,IE850A,E1,E20,E2を使用する場合の動作環境の設定を次のプロパティ パネルで行います。

注意

ターゲット・ボードとの通信方式として,LPD通信方式のみをサポートしています。

図 2.6

動作環境設定(プロパティ パネル)

 

プロパティ パネル上の該当するタブを選択し,次の設定を順次行ってください。

 

[接続用設定]タブ

[デバッグ・ツール設定]タブ

[ダウンロード・ファイル設定]タブ

[フラッシュ・オプション設定]タブ

[フック処理設定]タブ