Everything
 

関数へジャンプ ダイアログ


エディタ パネル上で指定した関数へジャンプする際に同名の関数が複数存在する場合,ジャンプする関数を選択します。

注意 1.

このダイアログは,同名の関数が複数存在し,使用するビルド・ツールのプロパティ パネルにおいて,クロス・リファレンス情報を出力する]プロパティを[はい(-Xcref)]【CC-RH】【CC-RX】/[はい(-cref)]【CC-RL】に指定している場合のみ表示します。

注意 2.

関数へジャンプする機能は,プロジェクトに登録されているファイルのみが対象です。

図 A.14

関数へジャンプ ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

エディタ パネルにおいて,コンテキスト・メニュー→[関数または変数へジャンプ]を選択

[各エリアの説明]

(1)

ジャンプ先候補表示エリア

ジャンプ先の候補をリスト表示します。

表示は,[ファイル名]のアルファベット順で表示します。同じファイル中の候補については,行番号順に表示します。

(a)

[ファイル名]

関数が定義されているファイル名(パスなし)を表示します。

(b)

[行番号]

関数が定義されている行番号を表示します。

(c)

[パス]

関数が定義されているファイルのパスを表示します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

ジャンプ先候補表示エリアにおいて行を選択し,このボタンをクリックすると,該当関数の定義行へジャンプします。

キャンセル

設定を無効とし,このダイアログをクローズします。

ヘルプ

このダイアログのヘルプを表示します。