Everything

debugger.Register.GetValue


レジスタ,I/Oレジスタ,SFRを参照します。

[指定形式]

debugger.Register.GetValue(regName)

[引数]

引数

説明

regName

参照するレジスタ名を指定します。

[戻り値]

レジスタ値(数値)

[詳細説明]

-

regNameで指定したレジスタ値を表示します。

[使用例]

>>>debugger.Register.GetValue("pc")
0x100
>>>debugger.Register.GetValue("A:RB1")
0x20
>>>debugger.Register.SetValue("pc", 0x200)
True
>>>debugger.Register.GetValue("pc")
0x200
>>>