Everything
 

フォルダとファイル追加 ダイアログ


既存のファイルとフォルダ構成のプロジェクトへの追加を行います。

フォルダはカテゴリとして追加します。

図 A.10

フォルダとファイル追加 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

エクスプローラなどからフォルダをドラッグし,プロジェクト・ツリー パネル上でドロップ

[各エリアの説明]

(1)

[ファイルの種類]エリア

プロジェクトに追加するファイルの種類を選択します。

[Ctrl]キー+左クリック,または[Shift]キー+左クリックにより,複数選択することができます。

何も選択しない場合は,すべての種類を選択したものとみなします。

(2)

[検索するサブフォルダの階層数]エリア

プロジェクトに追加するサブフォルダの階層数を直接入力します。

デフォルトでは,“1”を表示します。

備考

入力可能な値は10までの10進数です。
入力内容が正しくない場合,以下のメッセージをツールチップ表示します。

メッセージ

説明

0未満もしくは10を越える値を指定できません。

サブフォルダの指定階層数が,10を越えています。

10進数で指定してください。

10進数以外の数値や文字列を指定しました。

注意

ネットワークパスのファイルまたはフォルダは追加できません。ドライブ名に割り当てて使用してください。

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

ドラッグ・アンド・ドロップしたフォルダとそのフォルダ下に存在するファイルをプロジェクトに追加します。そののち,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

フォルダとファイルの追加を行わずに,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。