Everything
 

コマンドの配置の変更 ダイアログ


メイン・ウインドウのメニュー項目/ボタン配置を変更(追加/削除を含む)します。

図 A.65

コマンドの配置の変更 ダイアログ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

ユーザ設定 ダイアログ[コマンド]タブにおいて,[コマンド配置の変更...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[変更するメニューまたはツールバーの選択]エリア

配置を変更したい項目を指定します。

オプション・ボタンにより,メニュー項目を変更する場合は[メニュー]を,ツールバーのボタンを変更する場合は[ツールバー]を選択したのち,変更の対象となるカテゴリをドロップダウン・リストにより選択します。

(2)

[コマンド]エリア

[変更するメニューまたはツールバーの選択]エリアで選択しているカテゴリのうち,現在メイン・ウインドウ上で表示されるコマンドの一覧を表示します。

各コマンドの配置の変更は,本エリアの以下のボタンにより行います。

追加...

コマンドの追加 ダイアログがオープンし,現在本エリアで選択しているコマンドの直上に追加するコマンドを選択します。

コマンドの追加 ダイアログでは,追加可能なコマンドがカテゴリ別にすべて表示されます。

[分類]エリアでコマンドのカテゴリを選択したのち,[コマンド]エリアより追加したいコマンドを選択したのち,[OK]ボタンをクリックしてください([キャンセル]ボタンでコマンドの追加をキャンセルし,本ダイアログをクローズします)。

削除

現在本エリアで選択しているコマンドを削除します。

上に移動

現在本エリアで選択しているコマンドの配置を1つ上に移動します。

下へ

現在本エリアで選択しているコマンドの配置を1つ下に移動します。

ボタンの編集

現在本エリアで選択しているコマンドのメニュー項目/ボタン表示を編集するために,以下のメニューを表示します。

メニュー名

説明

リセット

現在選択しているメニュー項目/ボタンをリセットします。

削除

現在選択しているメニュー項目/ボタンを削除します。

名前: 新規作成

現在選択しているメニュー項目/ボタンの名称を表示します。

既存のスタイル

チェックすると,現在選択しているメニュー項目/ボタンの表示スタイルをデフォルトの状態に戻します(デフォルト)。

テキストのみ表示

チェックすると,現在選択しているメニュー項目/ボタンをテキストのみの表示にします(アイコンは表示しません)。

テキストのみ表示

(メニューのとき)

メニュー項目を選択している場合にのみ有効となります。

チェックすると,現在選択しているメニュー項目/ボタンをテキストのみの表示にします(アイコンは表示しません)。

イメージとテキストを表示

チェックすると,現在選択しているメニュー項目/ボタンをアイコンとテキストの両方で表示にします。

グループの始まり

現在選択しているメニュー項目/ボタンの直前に,セパレータを挿入します。

最近使ったツール

今般ではサポートしていません。

図 A.66

コマンドの追加 ダイアログ

[機能ボタン]

ボタン

機能

リセット...

現在,[変更するメニューまたはツールバーの選択]エリアで選択しているカテゴリのメニュー項目/ツールバーのボタンの配置をすべてデフォルトに戻します。

閉じる

コマンドの配置の変更を終了し,本ダイアログをクローズします。