Everything
 

[全般 - アップデート]カテゴリ


全般にかかわる設定のうち,アップデートに関連した設定を行います。

図 A.52

オプション ダイアログ([全般 - アップデート]カテゴリ)

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

[ツール]メニュー→[オプション...]を選択

[各エリアの説明]

(1)

[プロジェクトを開くときにアップデートを確認する]

 

プロジェクトを開くタイミングで自動的にアップデートを確認します(デフォルト)。

 

プロジェクトを開くタイミングで自動的にアップデートを確認しません。

(2)

[次の間隔で確認する]

アップデートの確認を行う間隔を指定します。

キーボードより0~99の数値を直接入力するか(半角数字のみ),または ボタンにより数値を選択することで指定します。

(3)

[アップデート・マネージャのオプション]ボタン

アップデート・マネージャのオプション ダイアログを表示します。

[機能ボタン]

ボタン

機能

すべて初期値に戻す

本ダイアログのすべての設定項目をデフォルトの状態に戻します。

ただし,[全般 - 外部ツール]カテゴリでは,新規登録した内容の削除は行いません。

OK

変更した設定内容を適用し,本ダイアログをクローズします。

キャンセル

変更した設定内容を無効とし,本ダイアログをクローズします。

適用

変更した設定内容を適用します(本ダイアログをクローズしません)。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。