出力ファイル名を指定します。
[指定形式]
 
カレント・フォルダにファイルを出力します。
出力オブジェクト・ファイル名は,ソース・ファイル名の拡張子を“.obj”に置き換えたものとなります。
[詳細説明]
-  | 出力オブジェクト・ファイル名をfileに指定します。  | 
 
-  | fileがすでに存在する場合は,そのファイルを上書きします。  | 
 
-  | 本 オプションを指定しても,フェイタル・エラーがある場合には,オブジェクト・ファイルの出力は行いません。  | 
 
[使用例]
-  | オブジェクト・ファイルをファイル名sample.objで出力します。  | 
 
>asrh -osample.obj -Xcommon=rh850 main.asm 
 |