アセンブル・リスト・ファイルを保存するフォルダを指定します。
[指定形式]
 
アセンブル・リスト・ファイルを出力しません。
[詳細説明]
-  | アセンブル時に出力するアセンブル・リスト・ファイルを保存するフォルダをpathに指定します。  | 
 
-  | pathに存在するフォルダ名を指定した場合は,フォルダpathに,ソース・ファイル名の拡張子を“.prn”で置き換えたファイル名でアセンブル・リスト・ファイルを保存します。 
存在しないフォルダ名を指定した場合は,エラーとなります。  | 
 
-  | pathには存在するファイル名を指定することも可能です。  | 
 
-  | pathというファイル名でアセンブル・リスト・ファイルを保存します。 
存在しないファイル名を指定した場合は,エラーとなります。  | 
 
-  | =pathを省略した場合は,カレント・フォルダに,ソース・ファイル名の拡張子を“.prn”で置き換えたファイル名でアセンブル・リスト・ファイルを保存します。  | 
 
[使用例]
-  | アセンブル時に出力するアセンブル・リスト・ファイルをフォルダD:\sampleに保存します。  | 
 
>asrh -Xprn_path=D:\sample -Xcommon=rh850 main.asm 
 |