ファイル・エンコードの選択を行います。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | [ファイル]メニュー→[エンコードを指定して開く...]を選択してファイルを開く ダイアログをオープン→ダイアログ上で[開く]ボタンをクリック |
[各エリアの説明]
設定するエンコードを選択します。
デフォルトでは,選択したファイルのエンコードが選択されています。
[機能ボタン]
|
|
|
|
OK
|
指定したファイル・エンコードを使用し,ファイルを開く ダイアログで選択したファイルをオープンします。
|
|
キャンセル
|
ファイルを開く ダイアログで選択したファイルをオープンせずに,このダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|