エディタ パネル上で指定した関数へジャンプする際に同名の関数が複数存在する場合,ジャンプする関数を選択します。
このダイアログは,同名の関数が複数存在し,使用するビルド・ツールのプロパティ パネルにおいて,クロス・リファレンス情報を出力する]プロパティを[はい(-Xcref)]【CC-RH】【CC-RX】/[はい(-cref)]【CC-RL】に指定している場合のみ表示します。 |
エディタ パネルにおいて,コンテキスト・メニュー→[関数へジャンプ]を選択
表示は,[ファイル名]のアルファベット順で表示します。同じファイル中の候補については,行番号順に表示します。
|
ジャンプ先候補表示エリアにおいて行を選択し,このボタンをクリックすると,該当関数の定義行へジャンプします。 |
|