パフォーマンス計測の結果を参照します。【RH850】【E1/E20/Full-spec emulator】
[指定形式]
| debugger.Performance.Get() | 
[引数]
なし
[戻り値]
パフォーマンス計測情報のリスト(詳細はPerformanceInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
| 
- | パフォーマンス計測情報を,以下の形式で表示します。 | 
| [パフォーマンス測定イベント番号] [カウント数] [パフォーマンス計測のモード] [パフォーマンス計測の項目] | 
[使用例]
| >>>pf = debugger.Performance.Get() 1 2030 MaxCount AllFetchCall 2 3000 MinCount AllFetchBranch >>>print pf[0].Count 2030 >>>print pf[0].Mode PerformanceMode.MaxCount >>> |