2.8 ライブラリアン・オプションを設定する

リンク・フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリアン・オプション]タブを選択してください。

タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するライブラリアン・オプションを設定することができます。

注意

本タブは,アプリケーション用のプロジェクトの場合は表示しません。

図 2.64

プロパティ パネル:[ライブラリアン・オプション]タブ