2.10 PIC/PID機能を使用するための準備をする

PIC/PID 機能では,ROM 上のコードやデータをPIC やPID にしたプログラムをアプリケーション,アプリケーションを実行させるのに必要なプログラムをマスタと呼びます。

マスタやアプリケーションをビルドするときは,構成するオブジェクト間でPIC/PID 機能に関係するビルド・オプションの指定を合わせておく必要があります。

アプリケーションおよびマスタのビルド・オプションの設定方法を以下に示します。

備考

PIC/PID機能の内容,オプションの組み合わせ,マスタやアプリケーションのスタートアップの作成方法については,「CC-RX コンパイラ ユーザーズマニュアル」を参照してください。

(1)

ビルド・オプションの設定

PIC/PID 機能のビルド・オプションの設定は,プロジェクト・ツリーで,マスタまたはアプリケーションのビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[共通オプション]タブの[PIC/PID]カテゴリで行います。

図 2.68

[PIC/PID]カテゴリ

 

(a)

マスタのビルド・オプションの設定

[PIC機能を有効にする]プロパティで[いいえ]を選択します(デフォルト)。

[PID機能を有効にする]プロパティで[いいえ]を選択します(デフォルト)。

[PIDレジスタをコード生成に使用する]プロパティで[はい]を選択します(デフォルト)。

(b)

アプリケーションのビルド・オプションの設定

[PIC機能を有効にする]プロパティで[はい(-pic)]を選択します。

[PID機能を有効にする]プロパティで[はい(オフセットの最大幅:16ビット)(-pid=16)],または[はい(オフセットの最大幅:制限なし)(-pid=32)]を選択します。