r_csimn_interrupt


CSI通信完了割り込みINTCSImnの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,CSI通信完了割り込みINTCSImnに対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

CA78K0Rコンパイラの場合

__interrupt static  void    r_csimn_interrupt ( void );

 

CC-RLコンパイラの場合

static  void  __near r_csimn_interrupt ( void );

備考

mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし