R_IICmn_Master_Send


簡易IICマスタ送信を開始します。

備考

本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位の簡易IICマスタ送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_IICmn_Master_Send ( uint8_t adr, uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );

備考

mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t   adr;

デバイス・アドレス

I

uint8_t   * const tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t  tx_num;

送信するデータの総数

備考

以下に,デバイス・アドレスadrの指定形式を示します。

[戻り値]

なし