ルネサス
R_CSImn_Send
データのCSI送信を開始します。
備考 1.
本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから1バイト単位のCSI送信を引数tx_numで指定された回数だけ繰り返し行います。
備考 2.
CSI送信を行う際には,本API関数の呼び出し以前にR_CSImn_Startを呼び出す必要があります。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
MD_STATUS R_CSImn_Send ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );
備考
mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint8_t * const tx_buf;
送信するデータを格納したバッファへのポインタ
uint16_t tx_num;
送信するデータの総数
[戻り値]
マクロ
MD_OK
正常終了
MD_ARGERROR
引数の指定が不正