ルネサス
R_UARTFn_Set_DataComparisonOn
データの比較を開始します。
備考
本API関数の呼び出しにより,アシンクロナス・シリアル・インタフェースLIN-UARTは拡張ビット・モード(データ比較あり)へと移行します。
[指定形式]
void R_UARTFn_Set_DataComparisonOn ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]