r_uartfn_callback_receiveend


LIN-UART受信完了割り込みINTLRの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,LIN-UART受信完了割り込みINTLRに対応した割り込み処理r_uartfn_interrupt_receiveのコールバック・ルーチン(R_UARTFn_Receiveの引数rx_numで指定された数のデータ受信が完了した際の処理)として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_uartfn_callback_receiveend ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし