r_uartfn_callback_sendend


LIN-UART送信完了割り込みINTLTの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,LIN-UART送信完了割り込みINTLTに対応した割り込み処理r_uartfn_interrupt_sendのコールバック・ルーチン(R_UARTFn_Sendの引数tx_numで指定された数のデータ送信が完了した際の処理)として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_uartfn_callback_sendend ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし