ルネサス
del_flg 概要 イベントフラグの削除 C言語形式 ER del_flg ( ID flgid ); パラメータ I/O パラメータ 説明 I ID flgid; イベントフラグのID 機能 本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。 flgidで指定されたイベントフラグを削除します。 対象イベントフラグでwai_flgまたはtwai_flgによって待っているタスクがある場合は,そのタスクの待ち状態を解除し,wai_flgまたはtwai_flgの戻り値としてE_DLTを返します。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_ID -18 不正ID番号 - flgid≦0 - flgid > VTMAX_FLG E_CTX -25 コンテキスト・エラー - 非タスクから本サービス・コールを発行した。 - CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。 - 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。 E_MACV -26 メモリ・アクセス違反 - スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。 E_OACV -27 オブジェクト・アクセス違反 - 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。 E_NOEXS -42 オブジェクト未生成 - flgidのイベントフラグが存在しない。
ER del_flg ( ID flgid );
ID flgid;